This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7499:UCC2897A 开启延迟时间

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379, PMP7499, TPS23881, UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/870799/pmp7499-ucc2897a-the-turn-on-delay-time

器件型号:PMP7499
主题中讨论的其他器件:TPS2379TPS23881UCC2897A

你(们)好

1、 我想知道、在 PMP7499参考设计实际支持12V@5A (60W)应用的情况下?  我的意思是、在60W 负载下、内部和外部 MOSFET 可能持续流动1.1A (电压为57V)。  TPS2379因过热而不会关断?

2、 还有一个问题。

根据 slua535、其假定的导通延迟时间为0.1us; 典型的 Fsw 为250kHz。 因此、RON 可能为69.8k、而 ROFF 可能为88.7k。

但在 PMP7499中、RON 为 R30=80.6k、ROFF 为 R31=61.9k。

这两个值是从哪里计算的?

PMP7499参考设计中的导通延迟时间是多少?

并且 RON=69.8k、ROff=88.7k 也适用于此参考设计?

http://www.ti.com/cn/lit/df/slvrb55/slvrb55.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金森

    1. 是的、此设计可以提供 60W 负载。  输入 电流将在 TPS2379的内部热插拔 FET 和外部 FET Q2 + R13之间进行分压。  TPS2379热插拔 FET 的标称 Rdson 为0.42欧姆。  Q2的标称 Rdson 为56毫欧加上 R13 = 0.25欧。  输入电流  将在0.42欧姆和0.306欧姆之间分压。  虽然 TPS2379的运行情况令人满意、但它不符合新的 IEEE802.3bt PoE 规范。  我建议查看 TPS2373-4 PD 控制器来替代 TPS2379。  它完全符合新的 PoE 规格、无需外部 FET 即可提供60W 功率。

     2.延迟时间是根据初级 FET 完成零电压转换所需的时间来确定的。  由于转换时间取决于寄生元件、因此很难计算。  RDEL = 6.98k 基于电路波形的测量结果、延迟时间为92.5nsec。  此设计要求最大工作占空比为68%。  我将占空比钳位设置为75%、以考虑电路容差、开关时间和瞬态。  由于此设计已经完成、因此对数据表/应用手册中的振荡器方程进行了一些细微调整。  根据新公式、我计算出对于250kHz、75%最大占空比和92.5nsec 延迟、Ron = 85.6k 且 ROFF = 61.5k。  对 Ron 使用80.6k 可得出74%的最大占空比和257kHz、这是可以的。  要接近标称值或75%和250kHz、请使用 Ron = 84.5k 或86.6k。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    对于 TI 的 PoE IC, 符合新的 IEEE802.3bt 意味着这些 IC 也符合其他半制造商的 PoE IC?

    TPS23881 PSE 是否支持支持符合 IEEE 802.3af 和802.3at 标准的 SEMI PD NCP1083?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金森

    如果其他 IC 符合 bt/at/af 规范、则它们应与 TI PoE IC 配合使用。

    我不能说这个特定的 IC、但 TPS23881支持1类(af)、2类(at)和3/4类(bt)功率级别。  bt 规格包含所有功率级别、并且向后兼容。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我对 PMP7499非常感兴趣、并希望为我们的应用电路复制此参考设计。

    但我没有得到 PMP7499的任何设计要求、例如 slua535中的下表。

    1、如果您有 PMP7499的设计要求、能否与我分享?  例如 、PMP7499的" sluc662 UCC2897A 控制器设置工具(Excel)"。

    2、顺便说一下、我见过的大多数 TI 参考设计都没有设计要求、这并不友好。 请帮我提出这个问题。  

    因为如果没有设计要求、我不知道为什么会产生功率或电阻。

    谢谢你。

     

    http://www.ti.com/lit/an/slua535/slua535.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    1、^ Fsw = 250kHz、Dmax = 75%、tdel = 92.5ns=92.5*10 μ s (-9)

    ^ TSW = 1/FSW = ton + TOFF = 1/250kHz = 4000 * 10 μ s (-9)(s)、且 Dmax = ton /(ton + toff)= 0.75、

    ^^= 3000 * 10 μ s (-9)、TOFF = 1000 * 10 μ s (-9)

    为什么选择 tdel = 92.5ns? 此参数与什么关联?

    2、tdel = 11.1 *^^μ s (-12)* Rdel (s/ohm)+ 15.0 * 10 μ s (-9)(s)

      ^= 36.1 * 10 μ m (-12)* Ron (s/ohm)- tdel (s)

      TOFF = 15.0 *^μ s (-12)*^(s/ohm)+ tdel (s)+ 170.0 * 10 μ s (-9)(s)

    ^^^^=(tdel (s)-15.0 * 10 μ s (-9)(s))/ 11.1 * 10 μ s (-12)(s/ohm)=(92.5 -15.0)* 10 μ s (-9)(s)/11.1 * 10 μ s (-12)(s/ohm)= 6.98千欧

       Ron =(ton (s)+ tdel (s))/ 36.1 * 10^(-12)(s/ohm)=(3000 + 92.5)* 10^(-9)(s)/ 36.1 * 10^(-12)(s/ohm)= 85.6k Ω

       ROFF =(TOFF (s)- tdel (s)- 170.0 * 10^(-9)(s))/ 15.0  * 10^(-12)(s/ohm)=(1000 - 92.5 -170.0)* 10^(-9)(s)/ 15.0  * 10^(-12)(s/ohm)= 49.17千欧

    请注意、我计算出的 ROFF 值为49.17k Ω、这不是您提供的 ROFF = 61.5k。 为什么?

    3、以上公式来自 slua535和 ucc2897a 数据表。 在 slua535公式(97)和(101)中似乎有两个符号错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金森

    在上一篇文章中、我没有 PMP7499的设计要求表。  测试报告包含这些参数的测量值。  我将通过您的请求、向测试报告中添加要求表。

    我仍然使用错误的 ROFF 公式。  当我使用电流数据表中的公式时、我还得到49.17k、Rdel 为6.98k、最大占空比为75%、开关频率为250kHz。  我计算 Ron = 85.6k。

    我将有关方程97和101的信息发送给  了 UCC2897A 的应用支持。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    R33=51.1k 的用途是什么? 它是光学的? 因为 PMP6547参考设计中没有该电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R33/R20分压 器向电流感测信号添加直流偏置。  这允许使用值较小的电流感应电阻器、从而降低其中的功率耗散。

    谢谢、

    David