This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3492-Q1:缺少 TINA 的 SPICE 模型或 Webench 的仿真

Guru**** 1421380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492-Q1, LM3492
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/892788/webench-tools-lm3492-q1-missing-spice-model-for-tina-or-simulation-for-webench

器件型号:LM3492-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3492

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

我们希望使用您的 LED 干燥器 LM3492-Q1、但无论是在 WEBENCH 中、我都无法在 TINA 中找到该器件的任何 SPICE 模型。

它是否完全可用? 您可以直接通过电子邮件发送它吗? 为什么它不在库中? 您是否希望此器件停产?

此致

Artiom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artiom、您好!

    在开发阶段、没有使用 LM3492开发的 SEPIC 模型。

    在可预见的未来、我们不会终止此器件。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac、

    感谢您的及时响应。 您是指没有 SPICE 模型、而不是 SEPIC?  

    此致

    Artiom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artiom、您好!

    是的、我是说我们没有为 LM3492开发 SPICE 模型。

    谢谢!