请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00565 各位专家、您好!
我的客户对用作音频输入端口的 USB-C 端口感兴趣。
我发现了 TIDA-00565、它与客户的用例类似。
我还检查了 USB Type-C 规范版本2.0的章节"[A] 音频适配器附件模式"。
但是、我在 A6/B6和 A7/B7上找不到方向解释。
从 USB 标准的角度来看、我无法确定我们是否可以在主机侧使用 A6/B6和 A7/B7作为音频输入端口。
此外、音频适配器附件模式的一般用例是市场上主机侧的音频输出端口。
您能否告诉我此音频输入端口用例是否 符合 USB 标准、是否通过了合规性测试?
此致、
Kazuki Kuramochi