This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050011:IDE 软件、参考板可用性、LED 护盖

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024, SIMPLELINK-MSP432-SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/887427/tida-050011-ide-software-ref-board-availability-led-cover

器件型号:TIDA-050011
主题中讨论的其他器件:LP5024SIMPLELINK-MSP432-SDK

您好!

由于包含 LP5024软件的"各种 LED 环形灯照明图案参考设计"、我们希望将其与结合使用
MSP-EXP432P401R 开发板开始构建原型并尝试使用硬件和软件。

遗憾的是、我从未使用过这种开发环境、因此我有以下问题要问您:
为 LP5024的参考设计提供了软件。
在 MSP-EXP432P401R 开发板上对此软件进行编程的最快方式是什么?
我看到有一个 CCS IDE 和一个 CCS 云… 此软件是否也可在云中使用?

此外、我们希望使用参考设计的电路。
我们能否从 TI 获得具有2个 LP5024和16个 RG 的开发板?
如果没有、我们将接管原理图、但自行设计电路板。
为了能够将我们的电路板插入 MSP-EXP432P401R 开发板、我需要两个双排引脚接头的距离。
您可以提供此距离吗?

在我们的研究过程中、我们经常问自己在哪里可以买到 LED 的这个盖子。 这是一款商用产品、还是我们想知道我们可以从何处获取这些产品、以便能够为我们的产品选择合适的组件、或者能够在我们自己的 PCB 上正确排列 LED。

此致、

阿伦