This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01627:双类型 C 移动电源应用

Guru**** 2579005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, BQ25703A, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/900851/tida-01627-dual-typec-power-bank-application

器件型号:TIDA-01627

大家好、

我的客户有一个应用是双类型 C 移动电源、我向他们提供 TIDA-01627以供参考。

但我们发现在这方面存在一些应用差距。

例如,TypeC1仅工作灌电流模式, TypeC2 仅工作拉电流模式,它们需要从电池侧传递所有电源需要

因此、我向他们推荐 TPS65988 PD 控制器 IC、但问题是  

如何构建电池充电器端? 我是否需要单独选择两个电池充电器 IC BQ25703A?

关于 器件 或参考设计的任何更好的建议是否可以结束其类型?

在 TIDA-01627上是否所有器件都是我们的主要推荐  产品?

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有两个 Type-C 端口、则需要 TPS65988、因为 TPS65987只是一个单端口控制器。

    您可以参考双端口移动电源的以下参考设计

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01515

    您还可以参考以下应用手册、以帮助实现 TPS65988的 I2C 主功能

    https://www.ti.com/lit/an/slvae18/slvae18.pdf?ts=1588099899720

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的推荐,我们的客户对该解决方案感兴趣,因为它更接近他们的期望。

    他们有一些问题想问:

    1.如果他们希望电池侧和电源(TypeC)输出同时为终端设备供电 , 可以实现这一点 吗?  

    2.相关选项1问题,如果灌电流端口进入低电压(5V),并且拉电流端可以处理 高性能电源? 如果不能,我们可以设置一个规则来限制这些条件吗?

    3.  与选项2相关 的问题,受限的灌电流和拉电流行为功能,您有什么想法或欺骗吗?

    4.在我们的客户应用程序之后是两种类型 C,那么我是否可以将 TPS56322更改为降压/升压 IC?

    5.对于 TIDA-01515上显示的 BQ4050,该器件是否需要放在电池侧? 有什么建议 PCB 布局或 SCH 电路可以为我们提供?

    Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:

    是的、它们可以从一个端口接收数据、同时从另一个端口获取数据

    问题2:

    我认为这是一个系统问题。 TPS65988会通过施加到电源路径上的任何电压。 如果任一端口上发生欠压事件、PD 控制器将断开与下游器件的连接。 您需要询问客户的问题是、如果灌电流电源路径上没有电压、他们是否仍想在拉电流侧提供高电压协议? 如果不是、则需要决定他们希望如何与我们的器件交互以更改源极电压。

    问题3:

    您可以根据系统的整体情况更改系统的灌电流或拉电流能力。 这可以使用以下电路板设计中使用的应用配置 GPIO 事件来实现。 基本思路是、如果 GPIO 变为低电平或高电平、PD 控制器的拉电流或灌电流功能将发生变化。 此设计使用按钮更改 PD 控制器的源功能

    问题4:

    如果您希望源 Type-C 端口能够在由电池供电时处理高电压合同(20V)、那么您需要降压/升压器件。 建议联系降压/升压团队、了解他们为此类应用推荐的器件

    问题5:

    是的、如果他们的系统上安装了电池、通常需要电量监测计。 建议联系此团队、以了解有关如何最好地实施此类器件的任何问题

    http://www.ti.com/tool/TIDA-050012

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的快速反馈。

    终端客户想知道这些设计中的某些功能

    1.如果他们想控制哪一侧(灌电流或电池)为拉电流供电,PD 控制器是否可以这样做? 或者需要其他 DSP 来判断这一点?

    2.这种设计的效率如何?

    Eddie

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:

    某些外部器件需要确定这一点。 PD 控制器所做的所有操作都将通过提供给它的电压、确保它处于 VBUS 协商电压的范围内。 我认为电池充电器具有在电池降至低于特定阈值时关闭 OTG 功能的能力、但您需要与该团队进行核实。

    问题2:

    我认为没有任何数据可以提高设计效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的明确回答。

     我提到的一点是、TIDA-01515具有任何报告或数据、可以显示其效率、让我们的客户说服他们的终端客户。

     如果我们没有数据,我们能否知道此参考设计的任何联系窗口? 我们是否可以将此设备放在我的手上或我的客户端以验证该设备?

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们不是本设计的效率数据。 您可以询问 BQ25703团队、他们是否有来自此设计的电池充电器效率数据? 这就是效率下降的地方。 在电源路径方面、TPS65988只是一个开关、因此我们的器件几乎不会产生效率损失。

    遗憾的是、此参考设计中没有可与客户共享的电路板。