This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40496:电力输送充电器充电不起作用

Guru**** 2931640 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40496, BQ25883, TUSB320LAI, TUSB320LI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/900590/pmp40496-charge-not-working-with-power-delivery-charger

器件型号:PMP40496
主题中讨论的其他器件: BQ25883TUSB320LAITUSB320LITUSB320

大家好、

我们已经设计了与具有5V USB 的 PMP40496 2节升压充电系统参考设计类似的电路板并进行了原型设计。

我们使用了该参考的相同原理图、但我们不使用 TI 微控制器。 充电和放电正常、但通过 USB Type-C 电缆连接电力输送充电器(18W)时出现问题。 在这种情况下、VBUS 为0V、BQ25883为断电。

电力输送充电器似乎没有检查什么、然后它不允许通过 USB Type-C 电缆供电。

在此设计中、IC TUSB320LAI 的任务是什么? 由于我们尚未实施微控制器固件、这是否会导致问题?

感谢您的支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB320LI 是 Type-C 配置 通道 逻辑、它识别连接的端口是适配器或器件、并将连接端口的 Type-C 规范传递到 MCU、然后将 MCU 命令 BQ25883传递到充电或放电。 如果没有 CC 逻辑通信、连接的适配器将无法输出。 您可以 参阅 " USB Type-C 和电力输送应用和要求入门"中的以下方框图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我是 Federico Gaetani 的同事。


    我们的系统通过 bq25883为2节锂离子电池充电。 系统不会向任何主机器件提供电流。


    因此、TUSB320必须像 UFP 器件一样从 USB Type-C 端口灌入电流。

    为了使用电力输送电源检查系统功能、我们已将"port"引脚强制为 GND、以便将 TUSB320设置为 UFP 模式。

    然后、我们连接了电力输送源的 USB-C 电缆。
    测量 Vbus 为0V、这意味着电源无法通过电缆供电(Beacuse 电源无法将我们的系统识别为 UFP 器件)。

    我还可以执行什么其他测试来检查正确的功能?

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabio。

    除了硬件配置、TUSB320还需要由 I2C 进行写入/读取。 您可以下载 PMP40496固件、在参考设计页面 http://www.ti.com/tool/PMP40496下、搜索 TUSB320文件夹 以查找配置代码。 谢谢。