主题中讨论的其他器件:TPS92830-Q1
早上好、
首先、我是 Jerry
我想知道、我是否可以允许我将您的设计之一用于我正在恢复的卡车、以供我个人使用?
我对司机和领绳一无所知,但这说明我有很多时间研究。我对 TIDA-0137感兴趣,但它可能是致命的
对于我的应用、我想知道我所做的工作是否只需要其中一项?
让我解释一下,我正在制作一些电路板,总共将有(6)个 LED 灯
2-尾灯,停止,信号 27 LED/板=54
2前运行、信号 26 LED/板=52
2侧灯 14 LED/板=28、发出信号时按顺序闪烁
LED 为:20mA 正向电压@3.4+0.068
134*0.068=9.112
我所有的灯串都是并联的、我想让闪烁的人追逐或一些花哨的显示器、但不要用停车灯来实现。
可以帮我一些忙吗? 我计划在这里购买一些器件、但不能购买完整的电路板、我是
无论怎样、对于我的大多数项目、如果 您有更好的想法、我都会采纳任何建议。
我只需要看起来很酷的东西
谢谢您、Jerry My E-Mail Greene02@msn.com