This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01376:TIDA-0

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92830-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/899271/tida-01376-tida-

器件型号:TIDA-01376
主题中讨论的其他器件:TPS92830-Q1

早上好、

首先、我是 Jerry

我想知道、我是否可以允许我将您的设计之一用于我正在恢复的卡车、以供我个人使用?

我对司机和领绳一无所知,但这说明我有很多时间研究。我对 TIDA-0137感兴趣,但它可能是致命的

对于我的应用、我想知道我所做的工作是否只需要其中一项?

让我解释一下,我正在制作一些电路板,总共将有(6)个 LED 灯

2-尾灯,停止,信号 27 LED/板=54

2前运行、信号 26 LED/板=52

2侧灯           14 LED/板=28、发出信号时按顺序闪烁

LED 为:20mA 正向电压@3.4+0.068

134*0.068=9.112

我所有的灯串都是并联的、我想让闪烁的人追逐或一些花哨的显示器、但不要用停车灯来实现。

可以帮我一些忙吗? 我计划在这里购买一些器件、但不能购买完整的电路板、我是  

无论怎样、对于我的大多数项目、如果 您有更好的想法、我都会采纳任何建议。

我只需要看起来很酷的东西

谢谢您、Jerry  My E-Mail Greene02@msn.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先、我将解释两点:

    1) 1) TIDA 文件用作 TI 客户的示例、因此已在 TI.com 中发布。 您可以参考这些设计。

    2)TIDA-01376 用于优化 EMC 功能、 如果您是电炸锅、我认为数据表和 TPS92830-Q1 EVM 指南将更好地为您提供帮助。

    第二、对于您的问题:

    您可以通过 TPS92830-Q1 PWM 输入控制轨灯、以实现闪烁以及是否可以通过 FD 引脚实现停止功能