This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40500:500W PMP40500的情况是否会提升到1000W、解决方案是否可行、电路设计是否有任何注意事项?

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40500, LM5036
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/898331/pmp40500-will-the-500w-pmp40500-case-be-raised-to-1000w-is-the-solution-feasible-and-are-there-any-considerations-for-circuit-design

器件型号:PMP40500
主题中讨论的其他器件: LM5036

你好。

我想参考您的 PMP40500案例(54V/12V/42A/500W)、并制作(80V/48V/21A/1000W)原型。

我想知道解决方案是否可行?

在电路设计中应注意哪些方面?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMP40500是一种半桥参考设计。 我们知道、变压器的用途并不比全桥变压器好。 考虑到效率、二次侧 FET 电压应力和尺寸、1000W 对于半桥而言是更多的挑战。 我们可以使用 LM5036进行全桥设计。 我们所需要做的就是在初级侧添加两个半桥驱动器、并在桥臂上添加一个半桥驱动器。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    由于本例中的 Vin 大于100V、大概 LM5036不适用。

    有人建议我使用移相全桥外壳。