请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP40500 主题中讨论的其他器件:LM5036、
您好:
我最近需要设计1kW 直流/直流电源。 我想参考您的 LM5036设计案例 PMP40500。
我在您的官方网站上找到了一些设计材料、这对我非常有帮助。
我没有找到设计案例的详细设计计算手册和仿真模型。
您可以向我发送有关此参考案例的更多设计信息吗? 这对我非常有帮助。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于本设计案例、我没有更详细的设计计算手册和仿真模型。 我提到的所有文件都是以下官方网站。 它包含这些有用的工具。 我们可以轻松输入我们的特定参数并获得所需的结果。 谢谢。
LM5036 PSpice 瞬态模型 |