This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS43060:WebBench 电源设计器中的器件选择

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/896146/webench-tools-tps43060-part-selection-in-webbench-power-designer

器件型号:TPS43060

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想实施由 WebBench Power Designer 创建的设计。  但我想用替代部件来降低成本。  

主要问题:

电源设计器必须使用一组标准来选择器件-这些标准是否可从工具中获得?

 

解释性/次要问题:

我喜欢电源设计器推荐特定器件;但是、我如何判断何时选择了器件值、因为其目录中没有最佳器件?  

当然、我可以浏览所有波形和数据表方程以得出我自己的值;但是、如果电源设计器更直接地支持我的结论、这将增强我的信心。

我找到了"工作值"输出;但这并未专门介绍器件选择的参数。

 提示此问题的示例:

在我要查看的设计中、电源设计器为感应电阻器并联了两个3W、3m Ω 电阻器。  为什么要并联两个电阻器? 以获得更大的功率耗散、还是仅仅获得更小的电阻? "工作值"列出了这些电阻器的功耗为300mW。  建议的器件是此值的10倍!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    1.为回答您的主要问题,是的 Webench 使用 成本和封装等标准来列举其中的几个标准。 我们始终可以从 Webench 中的优化选项中选择低成本或低占用空间设计。

    选择不同电阻器的另一种方法是选择替代器件、我们可以根据额定功率、价格、封装 等对可用电阻器进行排序

        

    2. Webench 也有一个有限的数据库。 目前很难辨别、所选器件是由于没有最佳器件。 我会将此作为反馈转发给发展团队、以便为其未来的路线图进行考虑。 但您始终可以为组件选择替代部件。

    3.在第三个查询中,这可能是为了处理更多的输入电流。 但我已将这一问题转交给专家。 我们将再次讨论这个问题。

    此致、

    Bhushan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您能否在 pdf 文件中发布 Webench 报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  听起来好像您说此数据不可用。   我知道"选择替代"功能、如果有替代功能、它很有用。 但是、让参数用于选择自己的器件会更有用。

    电源设计器必须具有此信息才能选择可接受的器件-向用户提供此数据将是一项非常有价值的功能。

    当没有零件建议时、此数据更为重要。  

    为清晰起见:

    例如、对于二极管、最好有一个描述可接受器件的最小/最大参数表。

    Vf < x @ I < y

    VBR > z

    I continuous > w

    等等