This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00653:TIDA-00653的双向固件原理图

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/895290/tida-00653-schematic-of-bi-directional-firmware-for-tida-00653

器件型号:TIDA-00653

您好,

您能否在该原理图(tidrl18.pdf P4)中说明这些电容器的作用?

      

(__LW_AT__1 μ F 两个大电容 C47和 C48)保护电池吗?

(__LW_AT__2)四个1nF 串联电容器和四个1uF 串联电容器的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarecrow

    1/是- C47和 C48均用于保护电池免受高频电流的影响。

    C47是滤波器网络的一部分、其功能是 为功率级输入(例如通过 Q5)中存在的高频脉冲电流提供低阻抗源、以便这些电流不必来自电池。 电池通常不喜欢高频脉动电流-在充电或放电时。 滤波器网络还用于衰减功率级中的纹波电流、同时使功率流朝另一个方向流动。

    C48是12V 电池和功率级之间的滤波器的一部分-其功能与 C47相同。

    2四个串联电容器实际上是两组串联的两个电容器。 C43和 C46从 Bat_12V 连接到底盘(E)、C55和 C58从 PGND 连接到底盘(E)。 1nF 电容器(C39等)采用相同的布置。 它们的功能是通过将噪声电流旁路到机箱来提供共模滤波。

    BTW:有时会使用两个串联电容器、其中单个器件就足以防止其中一个电容器发生短路故障。

    此致

    Colin