请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00652 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 UCC28180
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、专家!
我已根据参考设计 TIDA-00652使用 TINA-TI 构建了仿真模型。 但我无法获得24V 的输出。 我的分析结果也是意外的。 我想知道这是不是因为我在仿真中使用的组件、如 MOSFET 和二极管不正确。 但是 TINA-TI 库中的组件有限、我在互联网上找不到一些 SPICE 模型。 那么、您在此设计中使用哪种仿真软件?
这里是我的 TINA-TI 原理图和结果图。