主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 LM5176-Q1、 LM5176、 CSD17304Q3、 CSD19502Q5B、 CSD16415Q5、 CSD17573Q5B、 CSD18514Q5A、 CSD18533Q5A
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
当电源在关断模式下保持不变(出于我们的目的为65W)时、我需要一种方法来了解电压降至5.5V 所需的时间。
我在 WEBENCH 导出的设计中添加了一个开关、但我无法将负载电阻器更改为从属负载、它无法编译。
是否有办法向 LM5175-Q1 Webench 导出设计中添加功率控制负载?
我可以看到、目前有一个常规电阻器、因为假设输出电压几乎相同。
关断后、我需要使用电容器将电压保持几毫秒、但我目前看不到模拟此选项的可能方法。
谢谢!
安娜