请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65279 工具/软件:WEBENCH设计工具
在 TPS65279的数据表中、它声明:
'以下设计过程可用于为 TPS65279选择组件值。 或者,也可以使用 WEBENCH软件来生成完整的设计。 WEBENCH 软件使用迭代设计过程、并在生成设计时访问完整的组件数据库。"
但是、当我在 WEBENCH 中输入 TPS65279编号时、会得到以下结果:
"抱歉、我们找不到 "TPS65279"
您能否说明我如何按照数据表说明在 WEBENCH 中访问 TPS65279?