This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00386:此设计中使用的变压器的规格是什么。 RM10/I:P-1031 5针 Bobbin?

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/963272/tida-00386-what-are-the-specs-of-the-transformer-used-in-this-design-rm10-i-p-1031-5-pin-bobbin

器件型号:TIDA-00386

我已经下载了与此设计相关的 BOM,没有提到与部件 RM10/I 相关的内容:P-1031 5引脚 Bobbin。 我正在寻找与其相关的规格。 此外、为仿真目的寻找 TINA 模型。

-

谢谢、

Ashokraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashokraj、您好!

    请参阅此帖子:

    最棒的

    Cole