请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00917 LG CM 扼流圈将向栅极环路引入多少电感?
设计 BOM 显示器件型号为 B82789C0/S0。 据此、11uH 的 LR 显示了典型值为60nH 的杂散。 这是否意味着引入的 LG 为60nH?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LG CM 扼流圈将向栅极环路引入多少电感?
设计 BOM 显示器件型号为 B82789C0/S0。 据此、11uH 的 LR 显示了典型值为60nH 的杂散。 这是否意味着引入的 LG 为60nH?