This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01028:T3符号错误

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/904111/tida-01028-t3-symbol-is-wrong

器件型号:TIDA-01028

您好!

我认为 T3的 symobol 在原理图上是错误的。 (与 T2和 T1比较/它们具有相同的引脚排列/)。我们刚刚构建了此电路板、飞跨探头机器未通过基于原理图设置的 T3测试。

T3引脚配置与 T2和 T1相同。

是否有人可以为我确认此错误?

此致

Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    希望你们做得好...  

    是的、我注意到 T3的原理图符号中的错误、但布局符号中的错误相同。 另外还注意到输入和输出连接正常。  

    对给您带来的不便、我深表歉意、我将更新原理图符号。  

    请尝试手动焊接这些部件。  

    此外、我想详细了解这个项目/示波器或高速数字转换器等应用、以便我可以在这个主题上为您提供进一步的帮助。

    此致

    安布 M