请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62097 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我尝试设计一个降压转换器、它的输入电压范围为4.5V 至6V、输出电压为4V。 输出电流为2A。 但是、当我尝试使用 WEBENCH 进行设计时、不允许我将输出电压设置为超过1.8V。 您能告诉我这里到底有什么问题吗?
此致、
Subrahmanya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我尝试设计一个降压转换器、它的输入电压范围为4.5V 至6V、输出电压为4V。 输出电流为2A。 但是、当我尝试使用 WEBENCH 进行设计时、不允许我将输出电压设置为超过1.8V。 您能告诉我这里到底有什么问题吗?
此致、
Subrahmanya
您好 、Subrahmanya、
WEBENCH 设计正在创建中。 请在下方查找设计。
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=88BED063FD028890
请使用以下链接创建 WEBENCH 设计。
https://webench.ti.com/power-designer
谢谢、 此致、
Praveen