This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AWR1642BOOST:疲劳警报/疲劳检测

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/903239/webench-tools-awr1642boost-drowsiness-alert-fatigue-detection

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生或女士:

我有 AWR1642Boost 、想要开发汽车车厢中的睡意警报/疲劳检测应用。 是否可以使用毫米波传感器感应困倦警报/疲劳检测? 在这种情况下如何处理? 在这种情况下、是否有任何演示项目?

第二个问题:  

 是否可以借助 AWR1642Boost 实现3D 点云技术?

感谢你的帮助。 非常感谢。


此致
Alireza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alireza、

    您可以查看 TI-Rex 的生命体征监测应用以实现此目的、并应用您自己的技术来改进它以满足您的要求。

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMMqEZFBhFXHZ47xv7VJ8Q__AocYeEd__LATEST

    我假设3D 云点意味着 x-y-z 轴、因此毫米波演示可视化工具会将这些值绘制在两个单独的图中、您可以将其合并到单个图中以使其成为3D。

    在 TI-Rex 中、您可以找到不同的实验应用、该应用具有可在3-D 中绘制的 GUI

    此致、

    Jitendra