This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00162:无法使用 TIDA3xEVM 运行演示应用(4通道 VIP 采集+环视(DSP)+显示(HDMI)(仅限 TDA3x))

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3XEVM, TIDA-00162
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/956104/tida-00162-unable-to-run-the-demo-app-4ch-vip-capture-surround-view-dsp-display-hdmi-tda3x-only-with-tida3xevm

器件型号:TIDA-00162
主题中讨论的其他器件:TDA3XEVM

我有来自 Spectrum Digital 的带多 DES 环视板的 TDA3xEVM (http://www.spectrumdigital.com/multides-surround-view-kit/)

[IPU1-0]    15.602269 s: I2C1:DEV 0x3b:Rd 0x300a ... 错误!!!

[IPU1-0]    15.602360 s:src/bsp_deviceI2c.c @第836行:

[IPU1-0]    15.602421 s: I2C1:错误超时639 ms!!!

我已附上完整日志供您查看。

我对 Multides 电路板上的标题设置不是100%确定、因此我也附加了它的照片。

如果有任何建议,我将不胜感激。

谢谢。

e2e.ti.com/.../DemoAppLog.20201110.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MODE_SEL[7...3]=[H、H、H、L、H、]正确、因此正确启用了凸轮1~ 4。

    还有一个电路板多路复用器控制 VIN1A 和 VIN1B 信号路由。

    您能否探测以下信号?

    - MUX_CNTL0和 MUX_CNTL5  

    - SEL_MD_E0和 SEL_MD_E1 (它们由 MUX_CNTL0/5控制)

    显示屏输出按如下方式映射到 VIN 端口、以便 VIN2A 和 VIN2B 端口能够接收摄像头数据。

    上述电路板多路复用器控制 VIN1A_D0~D7和 VIN1B_D0~D7、因此我怀疑它们未正确配置。

    VIN2A VIN2B
    VIN1A VIN1B

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、探测这些信号需要时间

    SEL_MD_E0和 SEL_MD_E1均为高电平。

    不过、我找不到合适的位置来探测 MUX_CNTL0和1。 如有必要、请告知探测位置。

    此致、
     Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    够了。 SEL_MD_E0/E1 = 1、1将启用端口= B2端口和多路复用器、因此连接到 VIN1A 和 VIN1B 的2个摄像头无法获取摄像头数据。

    是否可以将 SEL_MD_E0下拉至接地? 这将强制端口= B1端口、并允许摄像头数据进入 VIN 端口。

    此致、
    斯坦利