主题中讨论的其他器件:LME49721
大家好、
我正在尝试在 PSpice-for TI 中模拟 LME49721。
首先、仿真成功。
但是我删除 了电容器2 (C2)、仿真没有收敛。
输出窗口:-------------------------------------------------------
-------- 信息(ORPROBE-3209):模拟配置文件:SCHEMATIC1-1 ---
INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
**配置文件:"SCHEMATIC1-1"[ c:\Cadences\LME49721\SCHEMATIC1\1.sim]
读取和检查电路
电路已读入并检查、无错误
计算瞬态分析的偏置点
开始 GMIN 步进
启动电源步进
启动伪瞬态算法
INFO (ORPSIM-16594):为了提高伪瞬态收敛和性能、请设置以下选项以放宽电容器电流和电感器电压的稳定标准:PTRANABSTOL=1e-5、PTRANVNTOL=1e-4
警告(ORPSIM-16354):在速度级别>0时使用 ITL4的高值可能会增加总仿真作业时间。
----------------------------------------------------------------------
为什么仅在删除电容器后会出现此误差?
有人能回答这个问题吗?
此致、
Mahoko