请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR105 工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的先生:
请将 XTR105 PT100至4至20 mA 发送器的仿真模型发送给我
以便我可以使用 TINA 软件中的文件
此致
K. Ganapathy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
遗憾的是 、XTR105没有官方的 SPICE 模型。 我们创建了一个非官方模型来帮助了解 传递函数以及与 XTR105的连接、但它们 不会对 XTR105的性能指标进行建模。 此设计中使用的理想运算放大器可能会产生不切实际的大电压和电流、因此如果您注意到一些奇怪的事情、可能会出现连接问题。 我要在此处附上模型、但您也可以参阅 模型共享的原始文章、了解更多详细信息。
e2e.ti.com/.../XTR105_5F00_RTD_5F00_Design_5F00_0_2D00_200C.TSC
您好、非常感谢
如果有任何疑问、我会回来的
此致
K、Ganapathy