This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00010:TIDA-00010:需要对 TIDA-00010 MCU MSP430F552x 和 MPU-9150进行澄清

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/952954/tida-00010-tida-00010-clarification-needed-on-tida-00010-mcu-msp430f552x-and-mpu-9150

器件型号:TIDA-00010

尊敬的团队:

我们正在根据 TIDA-00010设计设计传输脉动式血氧计。 之后、我们阅读了 MSP430F552x 数据表、我们了解到 MCU MSP430F552x 本身能够通过 USB 发送和接收数据、但当我在 https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP 链接中查看 MSP430F5529 USB Launchpad 开发原理图时 、它具有 USB 接口 IC TUSB2046BIRHBR。 如果我们需要在设计中包含 USB 接口 IC、以便通过 USB 向 Android 和 IOS 移动设备发送和接收数据、 或者 MSP430F552x 本身能够通过 USB 向移动设备发送和接收测量数据。  

另外、请阐明、我们使用 MPU-9150仅用于显示方向、还是使用 MPU-9150在 SPO2和心率测量期间检测患者的振动和移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viknesh:

    MSP430F5529有一个 USB 外设接口、此接口可被直接使用而不是一个额外的 TUSB 芯片。

    该设计中包含 MPU9150加速计、用于捕获加速数据、以便在存在运动时更好地估算心率。

    另请注意、TI 可以共享的所有配套资料均已包含在 TIDA-00010设计文件夹中。

    我们将无法提供与 HR 和 SpO2算法相关的支持。