请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01007 您好!
非常感谢您为评估板提供的数据。 我已经订购过测试的 TIDA-01007A 评估板。
现在、我想在 KiCAD 中创建我的应用程序。
您是否具有作为*。Schdoc 文件的 Schmatic? 或者、您能告诉我如何从您提供的原理图 PDF 中创建 Schdoc 吗?
我还对 Excel 数据的 BOM 文件感兴趣。
理想的解决方案是将数据作为 KiCad 文件获取。 但是、由于您已经提供了 PcbDoc 文件、我假设您在 Altium Designer 中创建了项目。
此致