This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00499:如何在 TIDA-00499中连接 MSP430和 bqstudio

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, TIDA-00499, EV2400, TIDA-00449, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/942070/ccs-tida-00499-how-to-connect-msp430-and-bqstudio-in-tida-00499

器件型号:TIDA-00499
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400TIDA-00449BQ76930

工具/软件:Code Composer Studio


我想使用 EV2400和 TIDA-00499的固件与 BQSTUDIO 通信

您能告诉我该怎么做吗?

GUI 在数据表中讨论什么? 我可以使用它吗?

请将 TIDA-00499连接到 BQSTUDIO 或告知我们与 GUI 相关的任何信息。


谢谢你。 祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您尝试将错误的 GUI 用于此特定的参考设计。 BQStudio 适用于电池管理器件。 如果您阅读了 TIDA-00499的设计指南、其中会显示与电路板交互所需的软件。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiheon、
    TIDA-00499 是 一款采用差动放大器和 HS ADC 的瞬态和数字故障录波器 AFE 参考设计。

    您的帖子中是否有拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Matt

    我指的是 TIDA-00449的设计指南。


    设计指南中有一个 GUI。 我在网站上的任何位置都找不到相关程序。


    可以帮帮我吗?


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiheon、

    好的、我明白了。 以下是 BQ76930评估软件的链接: https://www.ti.com/lit/zip/sluc539

    有关使用此软件与 BQ76930进行交互的信息、请参阅《BQ76930 EVM 用户指南》: https://www.ti.com/lit/pdf/slvu925

    此参考设计使用 MSP430来控制 BQ76930。 网站的软件部分提供了 TIDA-00449的示例代码。 如果要使用评估软件、需要 EV2400模块在 PC 和 BQ76930 I2C 引脚之间进行连接。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我很有帮助。

    让我们使用提供的软件进行测试。

    祝你度过美好的一天! Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是否有用于与 TIDA-00499进行 UART 通信的窗口 GUI 程序?

    通过检查您发送的程序、这是一个通过 I2C 通信与 bq769x0通信的程序。

    数据表中提供了通过 MSP430和 UART 通信进行值更改的程序。 这意味着什么?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiheon、

    遗憾的是、我没有为该参考设计提供 GUI。 它仅提供 MCU 的示例代码、其中包括 UART 的代码。 我认为调试 MSP430的最佳工具是 Code Composer Studio: https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO 该工具也有在线版本。

    此致、

    Matt