主题中讨论的其他器件: UCC27531、 UCC27524、 UCC27511、 UCC27517、 UCC27322
工具/软件:WEBENCH设计工具
Hellow All、
电路调查# 降压降压从400V 降至122V @10A;f=80Khz;L=400uH 10A 时无直流轻微摆动至350uH;随后纹波较低。 材料磁性 KoolMu;双叠 E55、具有充足的 Bmax 裕度。 在1kW 时的效率高达97-98%、因此所有的圆形损耗都非常低。
详细信息:我目前正在使用专为最小漏电感定制的超低损耗驱动器变压器来评估 TO220 T 版 UC3710,但漏电容大约为100pF,从而在5nF 栅极输入中获得出色的50ns 上升和下降时间,即充分利用电流倾销, 所提供的功能。 在电流为5A 时、可驱动约400V 的 HV 隔离式降压 MOSFET Vd。 Td 限值为50%; 转换器可降至122V @ 10A (1.2kW)。
该 IC 有一个奇怪的行为。 如果在降压+400V 出现之前施加控制电压、3710 iE 将正常启动、而性能功率级将达到98%的效率。 这是在80Khz 时1.2kW 的理想选择。 但是、反向启动序列、即 B+400V 优先、然后控制电路和3710立即进入锁定状态。 除非将高电压移除为零、然后完成相反的启动序列、否则无法重新启动。 我意识到这种 IC 挂起的固有安全关断机制是发出信号并警告我、上电时必须有一个非常窄的 MOSFET 米勒能量针脉冲进入 IC 的输出、并使用该上升的 HV 启动脉冲激活保护机制 Tek TDS 2022无法进行检测。由于任何引线电感都会影响实际情况、因此尝试连接到高侧栅极以进行进一步调查的风险也很高。
´s 采用了多种采用射频布局技术的肖特基二极管和 VS 保护、因此性能堪称典范、但尽管存在所有这些武器、但它仍有任何方法可以避免这种闩锁而不改变上电顺序? n´t 程序无法处理此问题、或者其中包含的算法是 μ C。
如果我找到了一个不可能的解决方案、除了首先触发控制电压、然后再触发主电源、我的想法就会陷入不得不为400V 提供延迟的局面。 管? 否!
TI 能不能提出任何建议、或许还有一个 IC 可以在启动时释放米勒能量?
此致
丰富的沃尔特斯