请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01323 主题中讨论的其他器件:TPS55340-Q1、 TPS55340
大家好、团队、
你好。
我的客户想要使用 TPS55340-Q1、检查 TIDA-01323这是 一个 TPS55340-Q1提供的原理图、可满足其需求(输入电压4 - 40V)。 但是、检查器件数据表后 、TPS55340-Q1的最大建议输入电压为38V、您能否确认 TIDA-01323的原理图是否正确且可以遵循? 对于 TPS55340-Q1、输入是否为4 - 40V?
TIDA-01323原理图链接: https://www.ti.com/lit/df/tidrtr6/tidrtr6.pdf
此致、
Renan