This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01323:澄清了 TIDA-01323

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, TIDA-01323, TPS55340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/949808/tida-01323-tida-01323-clarification

器件型号:TIDA-01323
主题中讨论的其他器件:TPS55340-Q1TPS55340

大家好、团队、

你好。

我的客户想要使用 TPS55340-Q1、检查 TIDA-01323这是 一个 TPS55340-Q1提供的原理图、可满足其需求(输入电压4 - 40V)。 但是、检查器件数据表后  、TPS55340-Q1的最大建议输入电压为38V、您能否确认 TIDA-01323的原理图是否正确且可以遵循?  对于 TPS55340-Q1、输入是否为4 - 40V?

TIDA-01323原理图链接:  https://www.ti.com/lit/df/tidrtr6/tidrtr6.pdf 

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您提出问题并在我们的设计中考虑使用 TPS55340。

    我正在为您研究这个问题。 我将在几天内回来。

    谢谢、

    Garrett