请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01292 大家好、
此设计非常出色、非常感谢您提供这些信息。 我可以看到需要12V-200V 变压器、但在 BOM 中的任何位置都看不到。 我想知道变压器是否有特定的器件型号、或者至少有更多有关此设计中所需变压器的信息、例如电流和功率容量。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
此设计非常出色、非常感谢您提供这些信息。 我可以看到需要12V-200V 变压器、但在 BOM 中的任何位置都看不到。 我想知道变压器是否有特定的器件型号、或者至少有更多有关此设计中所需变压器的信息、例如电流和功率容量。
Anas、您好!
变压器是850VA 50Hz 变压器、请参阅设计指南:https://www.ti.com/lit/ug/tidud05b/tidud05b.pdf?ts=1602210770971&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-01292
它可从12V 50Hz 交流电引导至120V/220V 50Hz 交流电。
此致、
Ryan