This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00757:固件需求

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/914995/ccs-tida-00757-firmware-need

器件型号:TIDA-00757

工具/软件:Code Composer Studio

我正在 CC2640F128 (RHB)上设计 BLE 锁(无法更改)、因此我在该板的固件中查找示例、但我发现它已更新为 CC2640R2芯片。

您能告诉我在哪里可以找到基于 CC2640F128的先前版本固件吗?

提前感谢。

Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、

    我今天将为您提供此固件。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、

    这里是 E1版本的固件、请告诉我该固件版本是否适用于 you.e2e.ti.com/.../TIDA00757_2D00_Firmware.zip