This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10833:重新设计无效

Guru**** 1867390 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/915069/pmp10833-redesign-is-not-working

器件型号:PMP10833

大家好、

我已重新设计 PMP10833参考设计、以实现高电流输出和宽工作范围。 请查找随附的原理图。 请注意 L1不是80uH (100uH 器件不可用)。

对于 V_OR_OUT 端子上35Vdc 的输入电压和输出端无负载、这种情况不起作用。 是否有人可以建议解决方案?

谢谢!

此致、

Ajmal T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    PMP10833设计用于120Vdc 至450Vdc 的输入范围、因此35Vdc 太低;
    此外 、缺少任何输入电容。

    此致、Bernd