主题中讨论的其他器件:BQ76940、 BQ34Z100、 BQ34Z100-G1
您好、论坛、
我正在查看 TIDA-010030 设计。 我想为我定制此设计参数。 要增加额定电流、例如 IDSCH:80 ~90A。对于该值、我进行了一些电流阈值计算。 下面列出了 bq76940和 bq34z100的一些阈值。
CCrange:-+200mV CCfull:-+270mV OCD 范围:8~100 mV SCD 范围:22~200 mV VSR (bq34z100):-+125mV
最重要的一点是、我能在市场上找到一个感应电阻器。 对于此限制、我决定选择1m Ω 等速感应电阻器值(三个3R 或两个2R 并联)。我为设计 MARJIN 分配了一个值、值为%10。 以上所有值将在以下计算中降低%10。
**对于 SCD 计算-> I-SCDmax = VSCD * Rsense = 180m * 1m = 180A
**对于 OCD 计算-> I-OCDmax = VOCD * Rsense = 90m * 1m = 90A
**对于 CCrange 控制->我采用了 I-DSCmax = 80A ->->->V-CCSR = I-DSCmax * Rsense = 80 * 1m = 80mV
现在似乎没有问题。 我的问题实际上在下面。
**对于 bq34z100 VSR 范围控制,哪一项是正确的选择? ->VSR (bq34z100)/I-SCDmax 或 VSR (bq34z100)/I-OCDmax
美好的一天和工作
埃尔