大家好、
我的一位客户计划将此 TIDA 用于模拟输入模块设计、并提出以下问题:
1) 1)如何在本设计中检测输入短路和开路、或如何在本设计中实现输入短路和开路。
2) 2)我们是否有任何能够集成到此系统的 HART 模块或具有 HART 接口的 ADC。
请提供您的意见和评论。
提前感谢您的帮助和支持。
此致、Shinu Mathew。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的一位客户计划将此 TIDA 用于模拟输入模块设计、并提出以下问题:
1) 1)如何在本设计中检测输入短路和开路、或如何在本设计中实现输入短路和开路。
2) 2)我们是否有任何能够集成到此系统的 HART 模块或具有 HART 接口的 ADC。
请提供您的意见和评论。
提前感谢您的帮助和支持。
此致、Shinu Mathew。
您好、Shinu、
感谢您通过 e2e 联系我们、了解此客户咨询。 请在下面找到我的答案。
1)
通过从分流器读取0V (由于0mA)可检测到开路。 这违反了至少具有4mA 电流的要求、并且可以检测到。
输入短路通常会导致过多的电流流入分流器、但在此设计中、传感器变送器的电源(由 TIDA-010048提供)由电子保险丝控制。 如果电源输出短接至输入(绕过传感器发送器)或传感器发送器短路、则输出电流限制为25mA。 ADC 读数也可以检测过流、在这种情况下、电子保险丝可能会关断。
请注意、如果意外地将无限制的24V 电源连接到输入端、则不会对输入端提供保护。 在这里、可以实现 PTC 或开关等其他方法。
2)
HART 接口可在设计顶部使用 HART 调制解调器实现。 有关 HART +环路接口实施、另请参阅TIDA-060020、TIDA-01504和TIDA-00648。
希望这对您有所帮助!
此致、
Lars