This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-080000:TIDA-080000

Guru**** 670140 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3310EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/910796/tida-080000-tida-080000

器件型号:TIDA-080000
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR3310EVM

我随 独立电源线一起购买了 DLPDLCR3310EVM (TIDA-08000)。  投影仪工作正常、但如何投影所需的图像?  我不是超级精通技术、但我通过 USB 连接器将投影仪连接到我的笔记本电脑。  如果我的计算机上有一个要投影的图像、我如何实际实现这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Branden、

    欢迎访问 e2e 论坛、感谢您对 DLP 技术的关注。

    您需要一个外部源来显示视频数据。 此源可以是您的笔记本电脑、PC 或视频源发生器。

    现在、正如您提到的、您希望从您的计算机投射数据、请使用 HDMI 电缆在您的计算机和 DLPDLCR3310EVM HDMI 端口之间进行连接。 它将自动选择外部源并开始在墙上显示计算机中的数据。

    如果您发现任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    Navneet