This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Δ L/BQ24650EVM-639:bq24650 도구 根据 MPPSET 电压设置查询充电电流。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/924690/webench-bq24650evm-639-bq24650-inquiry-about-charging-current-according-to-mppset-voltage-setting

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

由于 bq24650是降压升压转换器、是否应将 MPPSET 电压设置为高于输出电压以实现高效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    BQ24650是基于降压拓扑的充电器。 MPPT 设置电压必须高于电池电压。