请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010032 您好!
我似乎无法找到有关整个设计尺寸的信息。
我还在寻找处理器工作时电路板典型功耗的示例。
非常感谢大家 的参与、
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我似乎无法找到有关整个设计尺寸的信息。
我还在寻找处理器工作时电路板典型功耗的示例。
非常感谢大家 的参与、
Daniel
Daniel、您好!
包括扩展坞板、BeagleBone Black (AM335x)和 CC1312R1 Launchpad 在内的整个设计的尺寸为5.9"(英寸) x 5.9"(英寸)。 此参考设计实现了通用数据集中器、提供了一套完整的基于 IPv6的网络解决方案、该解决方案集成了以太网主干通信、6LoWPAN 射频网状网络和 RS-485。 但是、由于它使用两个标准 LaunchPad 进行演示、因此可能无法针对尺寸进行完全优化。
单个 LaunchPad 的功耗取决于启用的功能。 我们没有数据集中器设置所需的总功耗数据。
此致、