请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ12002 工具/软件:WEBENCH设计工具
关于直流/直流 lMZ12002的使能引脚、在"绝对最大额定值"部分中、允许的最大电压为 V_(EN MAX)= 7V、但在数据表的另一部分中描述了可以使引脚使能悬空以实现常开运行、 对于该配置、EN 引脚在内部上拉至 VIN 的问题。 如需了解、输入电压可升至20V、超过 V_(EN MAX)。 这并不矛盾?