This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8363:TPS2511连接?

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511, PMP9594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/761952/pmp8363-tps2511-connection

器件型号:PMP8363
主题中讨论的其他器件:TPS2511PMP9594

您好!

我对第二个电路的原理图有一些担心、最后一部分是电阻器网络(R2-6)。 这里有哪些值、n´t 您使用 的是 TPS2511? 您如何将其连接到电路、因为它必须具有大约5V 的电压才能运行?

/Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    此特定设计不使用 TPS2511。  电阻器可通过放置夹根据您希望设计显示的特征对 D+/D-线路上的电压电平进行编程。 这样做只是为了实现设计的灵活性。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    o 感谢您的讲解。
    我想将其用于智能手机或平板电脑。 设计第二个电路端的最佳方法或最佳方法是什么?
    提前感谢。
    /Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您可以根据需要使用 TPS2511。 它只需与反激式器件的输出和 USB 连接器串联即可。 有关示例、您可以查看 PMP9594。

    谢谢、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,非常感谢,我会再来的!
    /Daniel