This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210-Q1:使用 TPS40210和反激式转换器进行设计

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/803517/webench-tools-tps40210-q1-design-using-the-tps40210-and-flyback-converter

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我需要您的支持

 

如何 使用 WEBENCHRegistered电源设计器创建 TPS40210和反激式转换器器件设计?

我有反激式转换器

我无法使用 WEBENCH 电源设计器在拓扑选项中选择反激

谢谢、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    请注意、我们目前不支持 TPS40210反激式转换器的 WEBENCH 模型。

    谢谢、此致、
    阿图尔