请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ76930、 BQ76940您好!
我需要知道哪款更好的 BMS 适用于(10s 4p)锂离子电池组(用于电动自行车中的(36V、250W)直流电机),我已经通过 了 TIDA-00449 。
您能不能用 CAN 协议或任何其他协议推荐适合这种情况的 BMS。
此致、
Gowtham
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要知道哪款更好的 BMS 适用于(10s 4p)锂离子电池组(用于电动自行车中的(36V、250W)直流电机),我已经通过 了 TIDA-00449 。
您能不能用 CAN 协议或任何其他协议推荐适合这种情况的 BMS。
此致、
Gowtham
您好、Gowtham、
Gautham 绝对推荐最适合您10秒应用的显示器(谢谢!)。 您可以 在此处找到有关 BQ76930的更多信息。
您之前提到过您正在开发电动自行车应用:您可能想了解 一下 TIDA-010030、这是一款我们最近针对该应用发布的 TIDA-010030、BQ76940是 BQ76930同一系列中的15秒监控器。