This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010049:TIDA-010049

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010049
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/838371/tida-010049-tida-010049

器件型号:TIDA-010049

Lars、您好!

是否可以为我提供源代码和 TÜV 报告?

此致

安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    关于 TUV 报告、这是您想要的吗?  

    它是 TIDA-010049带区页面上参考设计的一部分

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    请查找随附的 TIDA-010049软件。 请注意、此源代码未进行优化。 它的唯一目的是测试 TIDA-010049硬件的功能。

    此致、
    Lars

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_010049_5F00_Hercules.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    非常感谢您发送代码。 我们必须根据 SIL2开发一个小型扭矩传感器(24位 ADC 输入)、并且我们正在寻找一个实现方面的最简单的解决方案。

    可以购买 TIDA 010049硬件吗?

    此致  

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    硬件不可销售。 但是、您可以从产品文件夹下载设计文件。 通过将参考设计作为起点、可以加快您自己的硬件设计开发。

    此致、
    Lars