This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00088:TOSA 的灭绝率

Guru**** 833360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836639/tida-00088-extinction-ratio-of-tosa

器件型号:TIDA-00088

尊敬的所有人:

我需要有关10G SFP+ LR 光学模块中 TI ONET 部件参考设计的更多信息。 我计划订购这些测试台、如果您能找到一分钟来回答我的问题、我将不胜感激。

我将查看 TI 网站 http://www.ti.com/lit/ug/tidu241/tidu241.pdf 上提供的测试报告

发送器的消灭率(如幻灯片2所示)为5.35dB。 这些电路板是否具有更高的灭绝率?

祝你一切顺利

帕夫洛