This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00254:我可以使用其他制造商的摄像头而不是点灰摄像头吗?

Guru**** 1472595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796069/tida-00254-can-i-use-other-manufacture-cameras-instead-of-point-grey-camera

器件型号:TIDA-00254

该参考设计提供了可使用的摄像机、即点灰色 FlyCapture2或 Microsoft LifeCam Cinema。

我可以使用其他摄像机而不是上面的两个摄像机吗?

如果可以更换摄像头、应满足哪些要求?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我们仅使用这些摄像头对该参考设计进行了测试。 您应该能够通过相应地修改设计来使用其他摄像机。 遗憾的是、我们尚未使用其他摄像头、因此无法在这方面为您提供支持。

    感谢您的理解。

    此致
    Azad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。