This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4435:初级和次级电源的偏置绕组

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP4435, LM34927, UCD3138, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794743/pmp4435-bias-winding-for-primary-and-secondary-supplies

器件型号:PMP4435
主题中讨论的其他器件: LM34927UCD3138TL431

尊敬的 TI 专家:

在300W PMP4435参考设计中、使用了20层集成平面变压器(T1)、但  对于初级或次级的辅助绕组或偏置绕组、不使用相同的平面变压器。 假设我将 UCD3138ARMH/PWM 控制器保持在初级侧、如果 我们在平面变压器中添加1层或2层1 (Oz)铜、并将该偏置电源所需的匝数保持在同一个变压器内、那么这是否比使用额外的(LM34927)更好。 集成二次侧偏置稳压器。

在将额外的偏置绕组保持在主集成平面变压器(T1)内是否存在任何问题或缺点。  

此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johny、您好、感谢您关注德州仪器。 对于将来的询问和可能更快的回答、让我建议在发送多个问题时、只需点击原始 E2E 消息主题的"回复"即可发送次要问题。 这将确保在分配该线程时(在本例中、发送给已回答其中一个问题的 Ryan Manack)立即收到下一个问题的通知...………。而不是再次发送到 E2E 队列进行审核和分配。 只是提供我希望的内容是有用的提示。 好消息是 Ryan 有您的所有问题、您应该在接下来的24小时内在这里得到回复。

    此致
    J. Fullilove
    参考设计操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nesh、
    我的建议是"不合适"。 因为我们需要初始启动偏置电压来唤醒控制器。 控制器不会进入正常运行模式。 它没有偏置电压。 它是启动的逻辑序列。 因此、我们确实需要一个额外的控制器来首先启动偏置电压、然后唤醒 UCD3138、然后启动主电源。
    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    假设在初始启动时,我们可以保留 LDO (LM5113TME)初级栅极驱动器和初级侧的 UCD3138),然后一旦转换器达到正常运行,平面变压器的偏置绕组就可以为 UCD3138供电。 同样、另一个用于次级偏置的绕组为次级侧栅极驱动器供电。 这样、我们可以减少 LM34927的其他电路组件。

    与使用 LM34927等附加组件相比、在主平面变压器中添加此额外偏置绕组是更好的选择或更复杂的选择。

    此致、
    Nesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nesh、
    如果控制器位于初级侧并通过 LDO 进行预偏置、您可以完成此操作。 但我认为、如果在主平面变压器中添加这个额外的偏置绕组比使用 LM34927更复杂。 由于初级侧控制到次级侧的劣势(在开关关闭时、LDO 损耗会增加)。
    如果将 UCD3138置于初级侧、则需要额外的 OPAM/TL431/光耦合器... 以获得遥感输出电压(RS+、RS1)。 问题是、如果您想在控制器侧和目标稳压输出侧之间进行隔离、数字控制器似乎没有合适的电压感应方法。 尤其是在需要具有电压精度和瞬态响应时。
    我认为外设应该更加复杂。
    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。