This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01512:无法在融合 GUI 中找到 TPS53681器件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795755/tida-01512-unable-to-find-tps53681-device-in-the-fusion-gui

器件型号:TIDA-01512
主题中讨论的其他器件:TPS53681USB-TO-GPIO

尊敬的 TI 团队:

我目前正在基于 LS2的项目中实施 TI 的多相参考设计。 我已安装 GUI、但无法在 Fusion GUI 中找到 PWM 控制器 IC (TPS53681)。 因此、请告诉我如何将器件列入 GUI 支持的器件列表、以便我可以对 PWM 控制器的 NVM 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai:

    如果总线上有任何其他 TI 器件、您可以在 GUI 中看到它们、还是根本没有显示出来? 此外、您使用 是 USB 转 GPIO 电缆还是其他一些方法? 我们推荐使用 USB-TO-GPIO 转换器。  

    另一件要检查的事情是、如果 TPS53681与总线上的其他任何可能像 MCU 或其他监控器那样对其进行控制的器件断开连接。 如果其他操作向器件发送命令、则对 NVM 进行编程将不起作用。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    我即将在离线模式下打开 GUI 并配置器件、但我无法在 GUI 支持的器件列表中找到器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sai、

    可以了。 遗憾的是、TPS53681不支持 Fusion GUI 中的离线选项、因此它不会显示在稳压器列表中。 GUI 必须查看为此特定部件连接的电路板。 我建议订购 其中一个控制器 EVM 并将其用于您的测试。 它针对主电源轨上的所有6个相位进行了布局、但您可以禁用其中的两个相位以匹配您所查看的 TIDA。

    谢谢、

    Carmen