This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20122:PMP20122 3DEXPERIENCE 设计改进

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP12082, PMP9053, UCC28C42, PMP10833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814098/pmp20122-pmp20122-refference-design-improvement

器件型号:PMP20122
主题中讨论的其他器件:PMP12082PMP9053UCC28C42PMP10833

如何将同一设计转换为三相输入? 我可以使用二极管添加三相吗? 就像您的多相计量设计的效率设计一样?

为了使输出电压变为24伏和1安、我必须改变的是...

请注意、我希望此设计为非隔离式设计。 无变压器、以降低成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehsan、

    我们已经联系了原始设计师、请给他一整天左右的时间来回答。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehsan、

    您可以对三相输入使用全波整流器(例如:PMP12082)或半波整流器(例如:PMP9053)。 24V 1A 对于交流/直流降压转换器而言具有很高的功率。 尤其是当您在如此高的电流下在降压转换器拓扑中使用 UCC287xx PSR 控制器时、峰值电感器将非常高。 根据控制律、峰值电流可能高达6A、这将导致高输入电流纹波。

    此外、PSR 控制器通常比其他 PWM 控制器更敏感、因此我不建议在高电流交流/直流降压转换器应用中使用 PSR 控制器。 相反、将常规 PWM 控制器用于 UCC28C42和 PMP10833等高电流交流/直流降压转换器更安全且具有成本效益。

    此致、

    Sheng-Yang Yu