This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00195:了解电机电流测量

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010025, TIDA-00914
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1173503/tida-00195-understanding-the-motor-current-measurement

器件型号:TIDA-00195
主题中讨论的其他器件:TIDA-010025TIDA-00914

尊敬的 TI 专家:

参考此评估板:

https://www.ti.com/tool/TIDA-00195

请说明如何测量电机电流并将其发送到 MCU 进行控制。  

打开原理图、在第9页、我们看不到任何电机电流信号进入 LaunchPad ...

在第10页、我们可以看到一节介绍如何使用隔离放大器测量直流总线、然后反馈到 LaunchPad。

是否有人能够澄清电流测量是如何完成的。

谢谢、

AK