This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00901:原理图中可能存在拼写错误?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/868874/tida-00901-possible-typo-in-the-schematic

器件型号:TIDA-00901

您好!

     我认为 TIDA-00901原理图第2页可能有拼写错误。 电源输入为20A。因此、电机的每个相电流应为20A/sqrt (3)= 12A。但原理图在 MOT_A、MOT_B 和 MOT_C 上标记为20A 请确认它们是否有拼写错误。

     谢谢、期待收到您的回复、

     John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图上的"20A"信息注释旨在提醒设计人员这些是高电流节点、因此在布局期间布线应具有足够的宽度。  根据您的建议、在正常运行期间、输入功率将由三个相位共享。  但是、在启动或失速条件下、一个电机相位可能会暂时具有大部分电流、因此通常建议为每个相位设计布线、以承载超过正常电流的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

         非常感谢您的回复。 这就是原因。

         此致、

         John