请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00281 您好!
我注意到、在本参考设计中、驱动 FET 周围有许多(总共7 x 6 = 42)外部组件、包括栅极电阻器、二极管和电容器(例如 R55、R56、D9、D11、D10、 驱动器 A 中的 R54、C73)。 我想知道是否可以通过编程与栅极驱动器 DDA0008G 相关的参数来消除它们? 由于此设计中的高电流、是否需要这些外部组件?
谢谢、期待收到您的回复、
John